07.02.2011 13:05 | |
Beiträge: 316 Bewertung:
|
Hey Pierre_B, was willst du übertragen/anstoßen? Oder was ist der Hintergrund von deinem Gedanken? |
07.02.2011 13:16 | |
Beiträge: 129 Bewertung:
|
Ich will z.B. die MLFB und den Firmwarestand auslesen. |
08.02.2011 09:29 | |
Beiträge: 316 Bewertung:
|
Guten Morgen, du kannst das über die Kommandoschnittstelle von STEP7 machen. Dies ist jedoch ein sehr komplexes Thema!!! Aber wenn es nicht klappt gibt es ja immernoch die Hotline und die Fachberatung. Alternativ kannst du mit Prodave arbeiten: Prodave(http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21973664) "PRODAVE MPI/IE V6.0 stellt Funktionen zur Verfügung, die man in einer Anwender-Applikation kombinieren kann. Die Kombination der Tools erfolgt in den Entwicklungsumgebungen der Programmiersprachen C und Basic." |
Folgen Sie uns auf