20.07.2011 09:27 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 20.01.2025 Beiträge: 1557 Bewertung:
|
Hallo, Rezepturen können seperat vom Panel gesichert werden und bei Bedarf wieder eingespielt werden (Backup/Restore). Unter diesem FAQ findest Du dazu eine Anleitung: Wie kann ein Backup oder Restore mit einem Windows-basierten Panel durchgeführt werden? Nimm am besten die Lösung mit ProSave da man dort die Rezepturen seperat auswählen kann, bei einer Speicherkarte/Stick wird immer ein kompletter Backup erzeugt (inkl. Projektierung). MfG |
Folgen Sie uns auf