25.07.2011 10:15 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 20.01.2025 Beiträge: 1557 Bewertung:
|
Hallo, prinzipiell ist das möglich. Es ist nur wichtig das du die Voraussetzungen alle erfüllst und ein Bediengerät hast welches S7-Routing unterstützt. Schau Dir am besten mal diesen FAQ an, der erklärt das Thema S7-Routing eigentlich perfekt: Wie kann mit WinCC flexible ein Projekt über S7-Routing in ein Bediengerät übertragen werden? MfG |
Folgen Sie uns auf