24.01.2007 08:40 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
hallo, ich möchte ein td17 an eine 115u943 anschliessen, td17 ist mit protool eingerichtet und die 115u943 mit einem beispiel programmiert, das td17 zeigt die erste zeile der betriebsmeldungen und zyklisch die meldung " $115 sps-anlauf läuft" an. beim trennen der verbindung merkt das td die fehlende sps. bei welchem baustein könnte der fehler liegen ? anbei noch das Programm vom ag115u943 Dateianhangtdbsp.zip (260 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: meddeler am: 24.01.2007 09:28Zuletzt bearbeitet von: meddeler am: 24.01.2007 09:23 |
|
24.01.2007 12:14 | |
Beigetreten: 24.04.2006 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 9027 Bewertung:
|
Hallo, Haben Sie die folgende link gesehen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1137086 Die interface area (DB) muss 185 DW gross sein. MfG Wizard |
02.02.2007 14:20 | |
Beigetreten: 24.04.2006 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 9027 Bewertung:
|
Hallo, Vielleicht haben Sie ein andere version den FB51 MfG Wizard |
Folgen Sie uns auf