12.01.2012 13:16 | |
Beigetreten: 29.09.2005 Letzter Bes: 16.07.2025 Beiträge: 313 Bewertung:
|
hi.... zum thema fehlerhafte speicherzellen habe ich im systemhandbuch des cps das hier gefunden: Das Dateisystem des CP 243-1 belegt durch eine interne Optimierung alle zur Verfügung stehenden Zellen des Flash-Speichers gleichmäßig. Bei alterungsbedingtem Ausfall einzelner Speicherzellen werden diese Zellen erkannt und intern als nicht belegbar markiert. Trotzdem sollten hochzyklische Schreib- bzw. Löschzugriffe auf das Dateisystem des CP 243-1 vermieden werden. zum them 1mio. oder 100T... Ich nehme an, dass in dem CP NAND-Flashspeicher verbaut ist, denn die ältere Angabe war ja schon 1. Mio. und NAND-Flash hat 1Mio bis 2Mio Lese/Schreibzyklen. NOR-Flashspeicher hat dagegen 10.000 bis 100.000 Zyklen. Ich denke: Erstens verbaut Siemens nicht auf einmal NOR-Flashspeicher und zweitens hätten Sie dann 10.000 und nicht 100.000 geschrieben. Also wohl Fehler. quelle http://de.wikipedia.org/wiki/Flash-Speicher LG |
Folgen Sie uns auf