08.07.2012 21:33 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
DateianhangBeispiele LOGO! 0BA7.pdf (157 Downloads) |
08.07.2012 21:38 | |
Beiträge: 177 Bewertung:
|
Hast du die LOGO auch eingestellt? (IP, Subnetz) |
08.07.2012 22:48 | |
Beiträge: 177 Bewertung:
|
Hast du die IP und Sub deines PC´s mal in der LOGO eingestellt? Bist du bis "ERKENNEN" gekommen und was ist dann passiert? |
08.07.2012 22:51 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
nein sollte ich mal ausprobieren danke aber es kann doch nicht si schwer sein oder |
Zuletzt bearbeitet von: NilsK am: 08.07.2012 22:52 |
|
08.07.2012 22:53 | |
Beiträge: 177 Bewertung:
|
Naja! |
09.07.2012 09:12 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Eigentlich ist es auch nicht schwer...... Wie sehen denn die IP/Subnet -Einstellungen bei dir aus? Hast du die Logo direkt am Laptop angesteckt oder läuft ales über einen Router? Dann könnte es vielleicht ein Adressenkonflikt sein, 2 identische IP's. Wichtig ist halt das die letzen 3 Zahlen der IP's nicht gleich sind, nur Subnet muß gleich sein. Eine Möglichkeit ist, wenn die Logo direkt angesteckt ist, die Logo mal über die "Eingabeaufforderung" anzupingen. |
09.07.2012 12:30 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo nein die Logo war direkt am PC ohne Switch oder Router. |
10.07.2012 07:26 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo, und guten Morgen zusammen. Es hat dann doch geklappt danke für die netten Tipps. MfG NilsK
|
Folgen Sie uns auf