28.12.2007 13:42 | |
Beigetreten: 07.01.2006 Letzter Bes: 17.11.2023 Beiträge: 2705 Bewertung: (318)
|
Hallo, Normalweise muess es in Exi Umgebung die Blaue Profibus Kabel sein fuer Profibus PA... In das Handbuch SIMATIC NET PROFIBUS-Netze koennen Sie vielleicht finden was Sie suchen. Er sind auch Handbucher mit die EXi Modulen S7-300, ET 200M Ex-Peripheriebaugruppenda muess doch etwas stehen fuer die Verschiedene Bereichen.... Auch im Katalog IK PI 2007 stehen die Kabeln genennt. |
I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me. |
|
Folgen Sie uns auf