30.06.2015 11:02 | |
Beigetreten: 29.09.2014 Letzter Bes: 01.11.2023 Beiträge: 6 Bewertung:
|
links direkt nach Migration. rechts ein ganz neues Bild. |
30.06.2015 12:52 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, hast Du schon mal mit verschiedenen Einstellungen bei Visualisierung probiert ? Grüße H0556 |
30.06.2015 13:38 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 16447 Bewertung:
|
Hallo wenn du die Einstellungen änderst, also wie sich die Bildinhalte beim Bediengerätewechsel verhalten sollen muss die Migration erneut durchgeführt werden, da die Bildihnhalte hier verändert werden Hier nochmals ein Handbuch zum thema umsetzen auf Comfort Panels und den EInstellungen:
SIMATIC HMI Bediengeräte Migrationsleitfaden Comfort Panels Viel Erfolg Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
01.07.2015 07:23 | |
Beiträge: 1299 Bewertung:
|
Hallo, die Antworten beziehen sich auf das Thema Migration vom OP zum Comfort Panel. Bevor man da das Gerät tauscht sollte man die Einstellungen anpassen. Dass das Bild jetzt auf dem Panel anders angezeigt wird als in der Projektierung, liegt an den Windows-Einstellungen. Siehe hier: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/90301561 K!ke |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf