15.07.2015 07:34 | |
Beiträge: 238 Bewertung:
|
Moin,
Bei uns soll das Rezept über OPC DA ausgewählt werden. Die Rezepte haben eine eindeutige Nummer und über OPC DA wird über diese Nummer ausgewählt welches Rezept geladen werden soll. Wie kann das mit den UA-Funktionen umgesetzt werden, ich bin in Skripten nicht so versiert und freue mich über Beispiele. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 15.07.2015 10:06:19Neue Überschrift nach splitten |
|
28.07.2015 12:03 | |
Beiträge: 238 Bewertung:
|
Habe von Siemens ein Bsp aus der Hilfe von WinCC V7 bekommen. Ich habe meine Lösung mal angehängt. DateianhangRezeptNameSuchen.txt (151 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf