20.01.2016 09:24 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 4443 Bewertung:
|
Hi, man kann natürlich getrennt projektieren. In der classic Welt die CPU und in der TIA Welt die HMI. Problem ist aber, dass man die Variablen in der HMI alle händisch anlegen muss. Deswegen kann man in TIA ein Geräte Proxy-PLC projektieren und direkt auf die im Simatic Manager projektierten Steuerungen und aktuellen Daten wie Symbolik, DBs zugreifen. Schau mal diesen FAQ/Anwendungsbeispiel an:
Gemeinsames Projektieren mit WinCC (TIA Portal) und STEP 7 V5.x https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/73502293
Gruß, Towome |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
20.01.2016 09:26 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, ein S7 Projekt kann ins TIA als Proxy übernommen werden. Somit hat man beim Projektieren des Panels Zugriff auf die Variablen. Gemeinsames Projektieren mit WinCC (TIA Portal) und STEP 7 V5.x Unter diesem Link findest Du weitere Hilfen und Hinweise und ein PDF zu dem Thema. Grüße H0556 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
4 Benutzer |
Folgen Sie uns auf