11.02.2016 08:02 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, habe ich unendliche Probleme gehabt beim HMI übersetzen, Projekte mit mehrere Sprachen, auch in die Bildbausteine. Hier kommt wahrseinlich das Problem, bei mir ist TIA v12 komplet abgesturz ohne die tipische und hilflose Bericht, genauer wenn es um 85% geht, also, muss man die Projekt-Bibliothek und Global-Bibliothek Protokoldatei lessen, die richtige version aktualisieren und die richtige Version zuweisen, es kann sein dass eine UDT in Bibliothek als verändert nimmt un das weiter problemen macht mit die getrofene Bildbausteine. Ich hoffe das jemand in die Zukunft hilft. Falls das nicht einfach zu verstehen ist, es tut mir leid, meine muttersprache ist Spanisch. Könnte jemand was ich geschrieben habe besser erklären, wäre es Supper, schöne Grüße. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 11.02.2016 11:11:12Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf