(0)| 18.03.2008 11:14 | |
|
Beigetreten: 13.04.2006 Letzter Bes: 28.10.2020 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo Leute! Ich habe ein problem mit dem Sm@rtAccess. Ich verwende ein PC477 mit WinXP Embedded, WinCC Flexible 2007 Runtime. Ich verwende den Smart Access Server (VNC) ohne ein Passwort, d.h. ich kann mich verbinden mittels VNC oder Http und muss kein Passwort eingeben. Dazu gibt es ja die Einstellungsfenster, siehe: smartclient.jpg --> ALOW EMPTY PASSWORDS Nun tritt manchmal wenn das Panel startet follgendes Problem auf: Das Einstellungsfenster erscheint nach dem Neustart und ist im Vordergrund, wenn ich nun auf Apply oder Cancel klicke kann ich mich nicht mehr mit VNC oder Http aufs Panel verbinden. Ist jemanden diese Problematik bekannt? Muss ich ein Passwort vergeben? mfg RaimundP |
Zuletzt bearbeitet von: GetAll{} am: 19.03.2008 13:17Am Panel läuft Smart Access quasi als VNC Server, ich greife von anderen Panels über den Smart Access Client in WinCC flexible 2007, also von der Runtime direkt darauf zu. Und auch über VPN (Fernwartung) greife ich mittels Ultra VNC Viewer darauf zu. |
|
| 18.03.2008 17:45 | |
|
Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, ist es so, dass du auf deinem PC477 eine Sm@rtClient Anzeige verwendest, mit der Du auf ein anderes Panel drauf zugreifst? Hast Du auf Deinem Panel ebenfalls eine Sm@rtClient Anzeige? Ich kenne es eigentlich nur so, dass man ein Passwort vorher eingeben muss bzw. am Panel ein festes Passwort hinterlegt hat. Vielleicht kannst Du es noch ein wenig besser beschreiben. Gruß |
Folgen Sie uns auf