10.05.2016 14:25 | |
Beigetreten: 16.09.2013 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 199 Bewertung: (23) |
Hallo Sven, kein Problem deswegen habe ich gefragt. Wenn du Glück hast, dann hat der Kunde intern einen NTP-Server. Diesen könntest du dann auch zur Zeitsynchronisation mit Windows Bordmitteln nutzen. Ich hab das bisher erst einmal gemacht, hier findest du eine Anleitung dazu. Nur musst du eben als NTP-Adresse die IP-Adresse des NTP Servers angeben. Wichtig ist nur, dass dieser eben auch von deinem Netzwerk aus erreichbar ist. Wenn man es mit der NTP-Synchronisation macht, ist eben auch sicher, dass die Uhrzeiten nicht allzu sehr auseinander laufen, da sie immer wieder auf einen zentralen Uhrzeitmaster synchronisiert werden. |
Zuletzt bearbeitet von: Gordon Shumway am: 10.05.2016 14:26:52 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.05.2016 14:37 | |
Beigetreten: 18.10.2012 Letzter Bes: 21.08.2024 Beiträge: 225 Bewertung: (23) |
Hallo seveen, hast du schonmal auf den Online-Support Seiten nach dem Stichwort "ntp" gesucht? Eventuell hilft dir die Information aus dem FAQ "Wie konfiguriere ich meinen PC als NTP Server?" auch weiter. Siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/22144502. Gruß, |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf