14.10.2016 10:04 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Guten Tag, ich hab eine Frage bezüglich der Funktionen des Logo! Systems. Erst einmal zu mir ich kenne mich bisher nicht mit der Logo! aus und habe keine Erfahrung. Für mich wäre nur Interessant ob mit der Logo folgendes Netzteil (Cotek ME1200-60) geregelt werden könnte: http://www.cotek.com.tw/product_detail.php?prod_id=JCU2MSMh Das Netzteil könnte man über RS232 über den PC regeln. Ist dies auch in irgendeiner Weise mit dem Logo! System möglich? Vielen Dank für die Hilfe, Hendrik. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
14.10.2016 10:46 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Vielen Dank (!!!) für die schnelle Antwort und schade, dass die Steuerung nicht möglich ist das ruiniert ein wenig meine Pläne. |
16.10.2016 14:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 35917 Bewertung:
|
Ich habe mal im WWW nach einer Bedienungsanleitung gesucht auch eine gefunden. Allerdings ist das mehr eine Nachschlagewerk als wirklich eine Anleitung. Zu dem sind englische Texte und japanische oder chinesische Schriftzeichen gemischt. Ich verstehe nur soviel, dass man die Spannung (und den Strom?) mittels externer 0-5 VDC einstellen kann (Seite 14). DateianhangCOTEK.zip (70 Downloads) |
18.10.2016 15:07 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Das Netzteil stellt man aber, regeln tut es selbst und dafür ist eine Logo eh zu langsam |
Folgen Sie uns auf