13.11.2016 14:42 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Dann halt von mir eine Kompination aus Vorgabe und Verbesserungsvorschlag! Die Temperaturerfassung habe ich beibehalten und auch die Umsetzung von Differenz in Heizzeit. Lediglich die Wartezeit nach dem Heizen und die Messzeit wurden ergänzt. Viel Spaß beim Testen! Edit: @ ixo65 Ein Abschalten bei erreichter Temperatur wärend der Heizphase erfolgt bei mir auch nicht, sondern erst nach Zeit und die Mimik ist Vorgabe des Themenstarters an die du dich ja halten wolltest. DateianhangInduktiv Heizen.zip (73 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 13.11.2016 14:45:15 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf