08.03.2017 16:09 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Ich möchte gerne eine Heizungssteuerung mit Pumpen und zwei Kesseln auf einem HMI Bildschirm anzeigen und steuern. das SPS Programm in der Logo8 habe ich gemacht und funktioniert. Jedoch habe ich noch nie einen HMI Bildschirm gestaltet oder installiert. Ich finde nirgens eine Anleitung wie man ein Bild und die Verknüpfung mit dem Programm auf der Logo erstellt. Ich wäre riesig froh wenn mir einer da helfen kann. Vorhandene Komponenten: Logo8 HMI KTP400basic TIA V13 Logosoftware Ich danke im voraus ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangHeizung.pdf (228 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 09.03.2017 11:45:59Neue Überschrift nach Splitten |
|
09.03.2017 13:17 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 21.08.2025 Beiträge: 307 Bewertung:
|
Sowohl hier: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/68585344 als auch hier: stellt Siemens Beispiele zum Thema Logo! und HMI bereit. Das Anwendungsbeispiel "HMI Kommunikation ab WinCC V11.x (TIA Portal)" ist, denke ich, für den ersten Einstieg ganz gut geeignet. |
Folgen Sie uns auf