19.06.2017 11:52 | |
Beigetreten: 09.11.2016 Letzter Bes: 23.04.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Guten Tag, Unter meiner Umgebung WinCC Flexible 2008 SP3 Upd4 habe das Problem, dass ich die Texte, die im Bildbaustein sind, nicht exportieren kann. Selbst wenn ich die Buttonsfunktion im Konfigurations Bildbaustein--> Allgemein--> Texte exportieren verwende, wird nichts exportiert. Der Ablageort bleibt halt leer. Weiss Jemand ob das ein Grundsätzliches Problem unter SP3 ist oder fehlt irgendwas anderes? In TIA V14 SP1 funktioniert der Export von Bildbausteintexten wunderbar. Vielen Dank
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 20.06.2017 14:19:51Neue Überschrift nach Splitten |
|
20.06.2017 16:04 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Zuerst würde ich das aktuelle Update 7 zum WinCCflex 2008 SP3 installieren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob damit das Problem behoben ist. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/58860033 |
Folgen Sie uns auf