12.09.2017 08:59 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 16409 Bewertung:
|
Hallo Willy ja das denke ich, Ansonsten kann die Runtime nicht unterscheiden, auf welchem Monitor dargestellt werden soll was gerade eingegeben wird, die RT weiß quasi nicht dass zwei Monitore da sind. In der Toolbox gibts eine eigene Bildschirmtastatur, die kann man sicher so umprogrammieren, dass man nicht sieht was gedrückt wurde. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/106226404 Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf