14.08.2008 07:53 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, also mir ist nichts bekannt, dass es da "vorgefertigte" Module gibt, die man projektieren kann. Am schnellsten geht es, wenn man sich einen "Blinktakt" erstellt -> Blinken unterbrochen -> SPS Verbindung gestört. Es gibt da einen FAQ der dieses unter anderem beschreibt -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19687561 |
14.08.2008 07:59 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 03.07.2025 Beiträge: 123 Bewertung:
|
Hallo PolkHigh33, ich vermute, was Du suchts entsprichtfolgendem Beispiel: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19268381 Die entsprechnende Systemzustandsliste (SZL) ist im Handbuch unter folgendem Link http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1214574 ab Seite 708 beschrieben. Diese SZL wird mit der Systemfunktion SFC51 ausgelesen. Ein Beispiel zur Verwendung dieser Systemfunktion (allerdings mit einer anderen SZL) findest Du unter folgendem Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19537149 Die ausgelesenen Informationen benutzt Du dann in WinCC flexible für einen Farbumschlag des Stations-Icons. Ich hoffe, es hilft. mfG, not_my_fault. |
17.08.2008 10:33 | |
Beigetreten: 05.01.2008 Letzter Bes: 28.05.2025 Beiträge: 85 Bewertung:
|
Hallo, für die CPU: Siehe vorige Vorschläge. Für die DP-Anschaltungen gibt es einen FB125 und ein komplettes Beispielprojekt für WinCC Flexible unter http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29338956 Hab ich schon mehrmals so ausgeführt; kann problemlos an eigene Bedürfnisse angepasst werden und funktioniert. Grüsse mescalar |
Zuletzt bearbeitet von: mescalar am: 17.08.2008 10:37 |
|
Folgen Sie uns auf