10.10.2008 08:54 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, ich möchte Variablenarchive einer WinCC Flexible 2005 Visualisierung in eine MySQL DBase schreiben. (ODBC Treiber ist Installiert) nach dem Start der Flexible Runtime kommt immer folgende Meldung: "Archivname0"-[MySQL][ODBC5.1Driver]Acess denied for user dba@rechnername.arbeitsgruppenname ODBC(ADO)-Fehler: keine Archivierung in Archiv möglich. Der Datenbankzugang ist eingerichtet und die ODBC Verbindung steht. Ich habe so das gefühl das flexible sich nicht mit den in der UserDNS eingerichteten Daten anmeldet sondern mit irgendeinem anderen Benutzer. Weiß jemand rat? Gruß Andreas __________________
|
10.10.2008 17:24 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung:
|
Hallo Andreas, vielleicht hilft dir ja dieser FAQ weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24677043 |
mfG / Best regards |
|
10.10.2008 18:07 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Roland, Leider hilft mir der FAQ nicht weiter.... Die Verbindung ist nach diesem Schema eingerichtet. Gruß Andreas |
13.10.2008 14:05 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hallo Ich kann zwar nicht direkt helfen, jedoch kann ich Ihre Vermutung bestätigen. WinCC flexible überschreibt die Einstellungen des ODBC Treibers und will sich mit dem Benutzernamen 'dba' am MySQL Server anmelden. 'dba' ist ein Standardbenutzer bei Microsoft SQL Datenbanken oder auch Access. Ich hatte sogar mal das Passwort für den User 'dba' erfragt. Leider fällt es mir nicht mehr ein :-( Als ich dann die korrekten Benutzerdaten hatte, stellte ich fest, WinCC flexible, damals noch die 2005er Version, verwendete MS spezifische Befehle zur Tabellenerstellung. ERGO, WinCC flexible konnte NICHT mit MySQL zusammenarbeiten. Während meiner Diplomarbeit hatte ich mittels VBS Daten in eine MySQL Datenbank geschrieben und von ihr gelesen. Diese Lösung wurde schon erwähnt mit Beispielcode, daher gehe ich jetzt nicht näher darauf ein. Sie könnten aber aber auch die kostenlose Version von Microsoft SQL 2005 Express verwenden. Diese sollte funktionieren. Wie es hier jedoch mit Lizenzbestimmungen aussieht kann ich Ihnen leider nicht sagen. Viel Erfolg Mit freundlichen Grüßen Thomas Köglmeier |
Folgen Sie uns auf