02.07.2019 11:50 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Super, danke Dir für die Hilfe, ich kläre das mal mit der IT ob die Ports freigegeben sind. |
02.07.2019 13:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 35955 Bewertung:
|
Du hast V8.2.0 installiert, dass ist nicht die neueste Version. Da hat es im Mai 2019 ein Update gegeben, auch für die Firmware. Das Service Pack 1 für LSC V8.2.0 macht aus V8.2.0 dann V8.2.1. Und aus der Firmware V1.82.01 (FS01) wird dann V1.82.02 (FS02). Hinweise zur Anleitung der Firmware-Hochrüstung der LOGO! 8.2 SP1 |
03.07.2019 09:05 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
War auch eher so ein bisschen Trail&Error. Versteh ich auch nicht warum aber dort war unter Ping die IP 192.168.0.1 drin. |
03.07.2019 09:28 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Ich kann dir nur sagen, dass es das einzige war was ich verändert habe und jetzt funktioniert es |
03.07.2019 09:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 35955 Bewertung:
|
Vielleicht kann ja das Support-Team dazu Stellung beziehen. |
Folgen Sie uns auf