20.07.2019 21:31 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 21.08.2025 Beiträge: 307 Bewertung:
|
Da die Adressen in beide Geräte aus völlig unterschiedlichen IP Adressbereichen stammen, wird eine direkte Verbindung weder theoretisch noch praktisch funktionieren, nicht einmal mit einer direkten Verbindung mit einem Netzwerkkabel. Soll es Profinet IO werden, dann ist ein PN/PN Koppler Pflicht. Reicht dir eine Industrial Ethernet Verbindung z.B. über Open User Communication (OUC), dann benötigst du einen Layer 3 Switch (Switch mit Routing Funktionalität) oder einen richtigen Router. NAT (Network Address Translation) wird hier nicht benötigt. PUT/GET Kommunikation wäre für dich die richtige Wahl. Die Aufrufe baust du in die 1500er ein. In der 300er brauchst du nur einen DB mit den oder für die Daten bereitstellen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
23.07.2019 11:01 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 16442 Bewertung:
|
Hallo christoph2630 zum thema S7 Kommunikation findest du hier das Standardwerk: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/20982954 Im Kapitel 20 Sprungverteiler siehst du welche Möglichkeiten es auf S7 Seite für die Kommunikation gibt (gibt mehrere Möglichkeiten). Auf Netzwerkseite wurde ja schon alles gesagt, Du benötigst einen Router/Gateway und muss diese auch in die IP Configuration der beiden Steuerungen eintragen damit sich diese erreichen können. Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
29.07.2019 13:53 | |
Beiträge: 531 Bewertung:
|
In die PLC ein CP einbauen mit der 10er IP Range sollte dann auf die interne routbar sein. Netzkonfiguration müsste dann eine Brücke möglich sein. |
Folgen Sie uns auf