(0)| 28.10.2008 09:08 | |
|
Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, kennst DU diesen FAQ -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23901413 Ist zwar sehr umfangreich, aber dort ist wirklich alles zum Thema Rezeptur beschrieben. Hier eine recht guteBeschreibung (aus dem FAQ) Was ist eine Rezeptur? Der Begriff Rezeptur steht zunächst nur für den Namen eines „Produktes", welches z.B. für die Fertigung einer Bremsscheibe oder für einen bestimmten Farbtyp zum Lackieren eines Autos steht. Beispiel 1: Auf einer Fräsmaschine sollen unterschiedliche Bremsscheiben hergestellt werden. Die Rezeptur bekommt den Namen „Rezeptur_Bremsscheibe_Vorderrad".Damit die Fräsmaschine weiss,
Was ist ein Datensatz? Der Begriff Datensatz steht jetzt im Grunde auch wieder nur für den Namen des zu erstellenden Produktes in diesem Fall einem ganz bestimmten Typ einer Bremsscheibe.Jeder angelegte Datensatz enthält automatisch alle Parameter, die bei den Elementen zuvor festgelegt worden sind. Durch das Anlegen von Datensätzen ergeben sich später ein schnelleres Umparametrieren der Maschine und dadurch eine erhebliche Zeitersparnis, wenn z.B. der Bremsscheibentyp zwischendurch immer wieder gewechselt werden soll Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: The Brain am: 28.10.2008 09:10Zuletzt bearbeitet von: The Brain am: 28.10.2008 09:08 |
|
Folgen Sie uns auf