05.11.2019 08:58 | |
Beigetreten: 07.11.2008 Letzter Bes: 11.08.2025 Beiträge: 73 Bewertung:
|
Hallo, ich habe zwar viele Beiträge durchgeackert, aber eine "Klare Aussage" habe ich leider nicht gefunden... Ich möchte mit der OPC Software von "Softing" über einen CP1543-1 auf die CPU1516F-3PN/DP zugreifen. Es wird zwar eine Verbindung aufgebaut, jedoch kann ich nicht auf die DB's zugreifen/abfragen. Wie zB. im Forumsbeitrag S7-1500 + Ethernet-CP: OPC UA-Server geschrieben steht, dürfte es nicht gehen (oder nur nicht mit dem OPC-UA in der CPU-Konfig)? Bei den 300er und 400er geht es jedenfalls über den jeweiligen CPx43-1. Daher wäre ich über eine kurze Antwort ob es bei den 1500er prinzipiell geht oder nicht sehr dankbar. Jack |
Folgen Sie uns auf