30.12.2020 11:21 | |
Beigetreten: 18.12.2016 Letzter Bes: 01.07.2025 Beiträge: 22 Bewertung:
|
Moin, ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich zerbreche mir seit Stunden den Kopf darüber, meinen manuell eingestellten Sollwert mit einer errechneten Sollwertvorgabe, die bei erreichen des Maximalen Enddruckes den Sollwert abfallend begrenzen soll zu verkoppeln. Als Beispiel: Der Druck beträgt gerade 6Bar, der vom Benutzer angegebene manuelle Sollwert ist gerade auf 55% Leistung eingestellt. Nun steigt der Druck kontinuierlich weiter Richtung Enddruck und soll in einer Abwärtsrampe auf die min. Vorgabe von 30% gedrosselt werden. Problem: Aktuell schnellt der ausgegebene Sollwert bei einem eingestellten Differenzdruck (bei 8,75bar) auf die Abwärtsrampe um und geht erst dann seinen Weg von 100% abwärts. Den Programmausschnitt habe ich unten angefügt und hoffe meine schriftliche Problemdarstellung ist einigermaßen verständlich. DateianhangDruckbegrenzung mit Manueller Bedienung.zip (78 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Claasfahrer am: 12/30/2020 21:35:45 |
|
Folgen Sie uns auf