01.01.2021 15:21 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Ich habe mir die LOGO Soft Comfort Version 8.2.1 gekauft und habe sie auf meinem PC Windows 10 64bit installiert. Das Programm startet aber nicht. Habe auch geschaut dass ich keinen GodMode auf dem Rechner habe, also nichts gefunden. Habe das Internet durchforstet aber kann nichts finden warum es nicht startet. Bin dankbar für alle Tipps ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 01/04/2021 14:32:58Neue Überschrift nach Splitten |
|
01.01.2021 15:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.09.2025 Beiträge: 35933 Bewertung:
|
Hast du das Programm als Administrator installiert? Startest du das Programm als Administrator? |
02.01.2021 14:00 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Ja, aber das bringt leider auch nichts. |
02.01.2021 15:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.09.2025 Beiträge: 35933 Bewertung:
|
Dann starte doch einen Support Request. |
Folgen Sie uns auf