10.02.2021 13:20 | |
Beigetreten: 22.06.2017 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 423 Bewertung:
|
Hallo, grundsätzlich sind das alles Funktionen, die eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen können. Man muss unterscheiden zwischen Archiven und Protokollen. Hier behandle ich Archive. Ich würde generell nicht Variablen setzen um nach einer gewissen Reihenfolge an Funktionen Zustände darzustellen. Der Kreis sollte ja erst wieder (un-)sichtbar sein, wenn tatsächlich die Meldung kam, dass die Archive wieder gestartet wurden. Daher würde ich die Ereignisse von Meldungen nutzen. Bei Meldungen (auch Systemmeldungen) kann ein Ereignis hinterlegt werden, was passieren soll, wenn diese Meldung getriggert wird. Daher würde ich die Sichtbarkeit des Kreises zu beginn ändern und dann mit dem Trigger der letzten Meldung wieder in den Ursprungszustand bringen. Ein grober Workflow ist in folgendem Beitrag beschrieben: SIOS Entry: 109477071. Auf Seite 9 der PDF ist die Reihenfolge grafisch Dargestellt. Ich vermute, bin mir aber nicht sicher, dass Meldung 80026 den Abschluss dieses Prozesses markieren sollte. Im Fehlerfall entsprechend eine andere. LG |
Folgen Sie uns auf