07.05.2013 22:12 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Hallo! Ich habe dir mal einen Ansatz programmiert, der weder fertig, noch komplett ausgereift ist, aber in die Richtung deiner Wünsche gehen könnte! Die Komperatoren B001 - B003 liefern die Differenz zwischen PV und den L1 - L3. Nachfolgend erfolgt dann der Vergleich auf die geringste Differenz. Hab ich vor deinem letzten Post erstellt. Auf den kann ich nach dem langen WE eingehen! Urlaub muß ja auch mal sein. Was ich aber nicht ganz verstehe ist warum bei einer Differenz von 200W auf L2 mit 700 W umgeschalten werden soll. Ich würde dann auf L1 umschalten! Die Summen und Differenz zu PV der Analogwerte kannst du ja bilden mit den Arithmetikbausteinen. Mit den Komperatoren führst du dann den Vergleich aus, welcher Wert der Ln am nächsten an der Differenz ist. Mehr dazu aber erst Montag. Schönen Vatertag! DateianhangPV Vergleich.zip (253 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 07.05.2013 22:16 |
|
08.05.2013 07:17 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Hallo! Kurz vorm Urlaub jetzt doch noch einen Ansatz! Über die Arithmetik wird die Differenz aus PV und L1+L2+L3 ermittelt. Über B006-B008 wird die Differenz zwischen den einzelnen L und der Differenz ermittelt, um festzustellen welche L umgeschaltet werden kann. Über B016-B018 wird dann die richtige L ermittelt. Diese Auswertung erfasst noch nicht alle Zustände. Da kannst du dich ja mal selbst versuchen! Dateianhangpv.zip (222 Downloads) |
08.05.2013 15:00 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Hallo! Kurz vor Abfahrt hier noch mal eine wie ich denke fast Komplette Variante! Die drei Ausgänge sollen die drei zu schaltenden Phasen darstellen. Die Analogeingänge habe ich nur zur Veranschaulichung gewählt. Statt dieser kannst du auch Arithmetikbausteine einsetzen, mit denen du zuvor die Eingangswerte auf die gleiche Einheit umrechnest. Es geht auch mit MUX-Bausteinen und Verweis! Um Bausteinabschlüsse habe ich mich ersteinmal noch nicht gekümmert! Viel Spaß beim Testen und schönen Feiertag! DateianhangPV 3.zip (256 Downloads) |
13.05.2013 11:15 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Hallo! Dazu müßte ich jetzt dein Programm mit den Anpassungen haben! |
13.05.2013 21:29 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Schönen Urlaub! |
Folgen Sie uns auf