18.12.2014 09:59 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, schau dir mal den Beitrag von Betel an: /tf/WW/de/Posts/119284#top Hoffe das hilft |
18.12.2014 12:42 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hi! Habe versucht den Link zu öffnen, leider macht er dann immer die gleiche Seite wieder auf! |
18.12.2014 20:54 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Hallo! Im Anhang mal ein Ansatz wie du die sechs Heizkreise anwählen und einstellen kannst! Über das Schieberegister wird der jeweilige HK angewählt und der Meldetext angezeigt. Über die >-Taste kann der HK gewählt werden und mit auf/ab kann die Temperatur von 0 - 60°C eingestellt werden. Die Analog-MUX wandeln den Zählerwert in einen Analogwert um, welcher dann zur Anzeige kommt und später als Sollwert dient. Die sechs Analogeingänge und Verstärker liefern den Istwert der Heizkreise. Geschrieben für eine 0BA8 und mit V8 der Logosoft! Viel Spaß beim Testen und wenn du mir sagen kannst wie die Mischer angesteuert werden sollen, kann ich dir mit dem Progi auch weiter helfen! DateianhangDreipunktregler 6 mal.zip (756 Downloads) |
19.12.2014 09:38 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Mach ich heute abend noch fertig! |
19.12.2014 18:18 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Hallo! Im Anhang wie versprochen das fertige Programm! Ich habe mit Absicht die Bausteinabschlüsse an den Analogbausteinen mit einzelnen Merkern und an den Meldetexten mit "Offene Klemme" ausgeführt, um das Programm übersichtlich zu halten. Da steckt noch Optimierungspotential drin, was die Anzahl der Bausteine angeht! Zum Programm selbst! Ich habe sechs PI-Regler eingefügt, welche mit den Soll und istwerten versorgt werden. Je nach Abweichung gibt der PI-Regler ein Stellsignal an den Mischerantrieb. Die an jeweils zwei Analogausgänge angeschlossenen Komperatoren dienen nur der Bereitstellung des %-Wertes für die Anzeige, da sich der PI-Ausgang nicht mit Kommastelle darstellen läßt! Viel Spaß beim Testen! DateianhangDreipunktregler 6 mal.zip (553 Downloads) |
19.12.2014 22:04 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hi nochmal! Kann sein das ich mich da geirrt habe. Werde das Programm am Montag aufspielen, werde dir dann noch ein Feedback zukommen lassen. |
20.12.2014 10:38 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Hallo! Gern, für Fragen und Hilfe ist ein Forum ja da! |
04.12.2020 20:11 | |
Beigetreten: 31.03.2015 Letzter Bes: 08.03.2022 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo motmonti ich bin noch eher auf der ebene anfänger und hab mir einige progs bezüglich Heizung und ähnlichem angeschaut, nur leider finde ich nichts in der richtung Mischersteuerung mit 2 schützen. ich müsste den Bypassmischer nach sollwertvorgabe auf zeitbasis öffnen bzw schließen Hast du oder jemand hierzu eine idee oder gibt es ein ähnliches progi as ich eventuell übersehen habe ich sag schon mal besten dank für deine / eure hilfe schönen abend noch Gruss Franky |
04.12.2020 20:31 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 31.08.2025 Beiträge: 2623 Bewertung:
|
Hallo, Hat der Mischer Endlagenkontakte ? |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
04.12.2020 20:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 35914 Bewertung:
|
Ist dies wichtig für die grundlegende Funktion? |
04.12.2020 21:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 35914 Bewertung:
|
Und was soll dies bei einer Heizungsmischung helfen? |
Folgen Sie uns auf