04.09.2008 22:03 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
aha, jetzt ist das klarer. danke allerdings hat mein kollege die mobile-software auch drauf und trotzdem läuft der ALM 4. ich versteh es nicht. ist auch nicht schlimm. schliesslich läuft der ALM 3 zu meiner zufriedenheit. viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
05.09.2008 15:14 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
das sehe ich ebendso. wer weiss welcher der tausend viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
28.01.2009 14:20 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
das ist leider so nicht korrekt. der ALM4 läuft bei mir auch nicht, wenn ich die firewall ausgeschaltet habe. wie hier schon beschrieben, hängt es bei mir zumindestens an der mobile-software... |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
29.01.2009 12:02 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, das stimmt nicht ganz. Wie schon erwähnt kann man auch die Optimierungssoftware weglassen bzw entfernen. Wenn die schon drauf ist einfach Systemsteuerung -> Software -> Vodafone Mobile Connect -> ändern. Siehe Anhang. MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
30.01.2009 09:43 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
ich hab erst mal andres rat befolgt und werde das dann noch mal testen. ansonsten, ab april brauch ich vodafone connect nicht mehr. dann fliegt es eh runter und das problem stellt sich nicht mehr dar... danke trotzdem für die infos tschau gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
02.02.2009 08:50 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
...Bei mir hat die Deaktivierung der "Optimization Software" von Vodafone geholfen.... dummerweise geht nach dieser aktion mein umts nicht mehr. also hilft mir das nicht weiter. aber falls vodafone da was anpasst würde mich das zumindestens noch interessieren... |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
09.04.2009 09:29 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, beim ALM 4.0 + SP2 funktionierts wieder mit Vodafone Software und installierter Optimierungssoftware -> grad gestestet. Der SP2 ist im Step7 V5.4 SP5 enthalten. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
09.04.2009 13:24 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
na das ist doch mal ne freudige nachricht. super, da wird das SP2 ja auch bei uns nicht lange auf sich warten lassen... |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf