20.06.2022 01:25 | |
Beigetreten: 30.06.2020 Letzter Bes: 21.06.2022 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo Ernesto Habe mir eine Schaltung ausgedacht und würde nun lieber doch die W -Klemme von der Lichtmaschiene nehmen,komme aber mit dem Eingang AI5 nicht klar.Wenn Du mir den AI5 so programmieren könntest,das er mit der W-Klemme klar kommt und ich die Ergebnisse wie bei meiner jetzigen Schaltung funktionieren währe alles klar.Dankeschön habe ich schon abgeschickt. Viele Grüße Tortieke DateianhangSPS Fertig.pdf (246 Downloads) |
20.06.2022 12:07 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 13.09.2025 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Anbei die angekündigte Anpassung Logo I3 mit Diode + allfälligen Vorwiderstand an W-Klemme anschließen und am display der Logo die Drehzahl prüfen ... Einstellung mit den Logo Menü .... letzte Zeile DateianhangLogo-Radlader-2022-06-17-v2.zip (259 Downloads) |
20.06.2022 12:08 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 13.09.2025 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Bedienungsanleitung PDF Edit: möchtest du auf Nummer Sicher gehen, dann als Eingangsschutz für die Logo ein Optokopplermodul - zB (sind gleich 5 Stk) Eine 1N4004 Diode dennoch ? Bei 24V Lichtmaschine: beide Eingangskanäle in Serie ... Ausgang: einer genügt DateianhangLogo-Radlader-2022-06-20-Anleitung.pdf (259 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 06/20/2022 13:08:24Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 06/20/2022 13:09:21 |
|
20.06.2022 20:33 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 13.09.2025 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Hallo, Anbei für die Vor-/Rück als Taster ... deine Schaltung integriert. Bin aber nicht sicher ob das so funktioniert? Ist das ein Hebelschalter mit rastender Mittelstellung und tastend nach VOR bzw. in der anderen Richtung tastend nach Rück ? ... wenn das so ist wie sollte dann vom gespeicherten VOR ausgeschaltet werden ? etwa nochmals auf VOR ? oder kurz von der Mittelstellung eine halbe Bewegung ? Hast du meinen Schaltungsvorschlag im Simulationsmodus schon getestet ? Edit: bin eigentlich sicher das die Vor/Rück Funktion so nicht richtig funktioniert ... beschreibe bitte sehr genau den Vorgang für Vorwärts, für das ausschalten von Vorwärts usw. ... welche Kontakte schließen, bzw bleiben geschlossen ? DateianhangLogo-Radlader-2022-06-17-v3.zip (266 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 06/20/2022 21:05:38 |
|
20.06.2022 21:27 | |
Beigetreten: 30.06.2020 Letzter Bes: 21.06.2022 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo Ernesto Hatte mich schon selbs rangewagt. Grüße Tortieke DateianhangLogo-Radlader-2022-06-17-v2 geändert.zip (262 Downloads) |
Folgen Sie uns auf