06.06.2019 16:31 | |
Beiträge: 61 Bewertung:
|
Hallo Ultra4, mit was für einen Betriebssytem arbeitet Deine 810D? Unter Umständen könnte man Windows direkt verbinden, wenn es nur um die Pflege eines Netzwerkordners geht. Bin mir da aber nicht 100%-ig sicher, ob Windows 10 nicht irgendwelche Netzwerkprotokolle zur Verbindung mit älteren Betriebssytemen braucht? Normal kann man aber eine Direktverbindung einrichten und via Explorer Daten austauschen. Keine Ahnung ob das in Deinem Sinne ist? Grüsse |
17.07.2019 16:31 | |
Beiträge: 61 Bewertung:
|
NT oder XP? Grüsse |
14.10.2019 08:17 | |
Beigetreten: 29.07.2011 Letzter Bes: 27.05.2025 Beiträge: 36 Bewertung:
|
Nur so eine Idee: Habt ihr bei Windows 10 das SMB 1.0 freigeschaltet? https://www.netzwelt.de/anleitung/171158-windows-10-so-aktiviert-smb-10-server-message-block.html |
Folgen Sie uns auf