19.09.2016 09:22 | |
Beigetreten: 28.12.2015 Letzter Bes: 07.02.2025 Beiträge: 256 Bewertung:
|
Hallo wenn ich eine neue PC Station mit WinCC aufsetze tue ich immer automatisch als erstes SIMATIC NET mitinstallieren für die ganzen Treiber. Den Vorteil den ich immer sehe ist das in der SIMATIC Shell alle weiteren PCs aufgezeigt werden. Aber zu deinen Problem du kannst über das Kompatibilitäts Tool die benötigte Software finden. In deinen Fall müsste das SIMATIC NET PC Software V13.0 sein. Bei Siemens ist es manchmal auf der WinCC CD mitenthalten manchmal auf einer externen CD je nach Version. Glaube da ist es wieder auf einer externen CD. |
Folgen Sie uns auf