10.06.2011 11:06 | |
Beigetreten: 26.01.2011 Letzter Bes: 12.11.2024 Beiträge: 243 Bewertung:
|
Hallo Applicant, zu B kann ich dir folgende Information geben (siehe Anhang). Grüße bigfoot |
14.06.2011 09:41 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hallo Bigfoot, Vielen Dank, Dein Hinweis hat 1A funktioniert Schöne Grüße The Applicant |
15.06.2011 10:15 | |
Beigetreten: 26.01.2011 Letzter Bes: 12.11.2024 Beiträge: 243 Bewertung:
|
Hallo Applicant, zu deiner anderen Frage: LDB_FILE_NAME wird laut eines Kollegen seite langem nicht mehr verwendet Aktuell werden z.B. XDB Files verwendet. Jedoch habe ich zu keiner der beiden Varianten etwas in der Hilfe zu der Kommandoschnittstelle gefunden. Im Anhang befindet sich ein Screenshoot (Doku_S7Module.gif)zu den Attributen zu einem S7Moduleaus der Kommandoschnittstelle. Auch hier ist ist nichts zu LDB_FILE_NAME zu finden. Eventuell kann eine Station über die Kommandoschnittstelle geladen werden. (Siehe im Anahng -->Doku_Download_HStat.gif) Grüße bigfoot DateianhangDoku_Kommandoschnittstelle.zip (243 Downloads) |
16.06.2011 13:10 | |
Beigetreten: 26.01.2011 Letzter Bes: 12.11.2024 Beiträge: 243 Bewertung:
|
Hallo Applicant, ich habe den Download (wie inmeinem vorherigen Post) durchgeführt und dabei eine PC-Station verwendet. Auf Index 2 hatte ich eine WinLC RTX V4.2und auf Index 4 hatte ich IE General V6.2.1. Der Code ist im Anhang vorhanden. Der Download hat funktioniert, jedoch hat der KOKO (Komponenten Konfigurator) einen Anzeigefehler gehabt. Ich musste den Rechner neu starten, den WinLC RTX Controller auf RUN stellen und es war alles grün. Der Download funktioniert anscheinend auch bei anderen Stationen und nicht nur bei H-Stationen Hoffentlich konnte ich hiermit weiterhelfen. Grüße bigfoot DateianhangDownload_PC-Station.zip (191 Downloads) |