05.07.2022 11:02 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 1323 Bewertung: (41) |
Etwas schwer zu verstehen: Die Impulse sind ca 12ms lang ... zur Anzeige brauchst du dann jedenfalls eine Ausschaltverzögerung zB 1s ? Lade doch das ganze Programm hoch als .lsc (vorher mit zB 7-zip zippen) oder ist das Geheim ? der gezeigte Programmausschnitt kann sowieso nicht in die Logo geladen werden, da ein Ausgang nicht abgeschlossen ist. Tests haben ergeben das sogar 10kHz absolut fehlerfrei erfasst werden können (vielmals 9000 Impulse 50us, Pause 50us gesendet und niemals Fehler im Zählerstand) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 07/05/2022 11:03:37Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 07/05/2022 11:16:35 |
|
Folgen Sie uns auf