29.09.2018 14:43 | |
Beigetreten: 29.10.2015 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 182 Bewertung:
|
Ich habe leider nur die Hälfte verstanden. Bedeutet das, die einzige Möglichkeit für Netzwerkausgänge einer 0BA7 ist die Master-Slave Methode? Ist die Master-Master Anleitung von frickelzeugs damit immer noch der beste Weg für die Logo7, auch wenn einige Logo8 im Netzwerk sind? |
29.09.2018 15:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 35955 Bewertung:
|
Ja. Wenn du Netzwerkausgänge benutzen willst.
Weiß ich jetzt nicht, weil ich sie nicht kenne. Ich weiß, wie ich Daten zwischen LOGO!s 0BA7 und 0BA8 oder 0BA8 und 0BA8 austauschen muss. Daher muss ich sie nicht lesen. Wenn du möchtest, kann ich dir gern ein Besipiel erstellen, wie man im Master-/Master-Verfahren Daten (analog und digital) zwischen 0BA7 und 0BA8 austauschen kannst.
|
29.09.2018 15:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 35955 Bewertung:
|
Ich habe dir mal ein Beispiel erstellt. Die LOGO!8.FS4 ist der Client, die 0BA7 ist der Server. Schau dir die Einträge in der Verbindungsliste an und bei der 0BA7 die Parameter-VM-Zuordnung. DateianhangDaten von 0BA7 zu 0BA8 (FS04).zip (467 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
03.11.2018 09:35 | |
Beigetreten: 29.10.2015 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 182 Bewertung:
|
Hier wird außerdem noch erwähnt, dass bei Netzwerkverbindung von Tastereingängen die kurzen Tastzeiten verloren gehen können und man hier auf jeden Fall Verzögerungen einbauen muss. Warum ist das so? Dass bei Netzwerk Latenzen reinkommen, kann ich verstehen, aber warum geht ein kurzer Impuls von wenigen Milisekunden aber verloren? Und welche Verzögerung sollte man hier einbauen? |
14.12.2020 12:16 | |
Beigetreten: 29.10.2015 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 182 Bewertung:
|
Noch immer ist die Netzwerkverbindung kurzer Tastsignale unsicher. Tastsignale im Bereich von 1s werden immer noch nur sporadisch übertragen. Für Stellen, wo ich keine genauen Tastsignale brauche, mache ich es mittlerweile so: Beim Bewegungsmeldersignal z.B. benötige ich keine zeitgenaue Übertragung wie ich sie bei Dimm-Tastern benötige, d.h. hier kann ich mit langen Tastsignalen von 30s arbeiten und auf der Empfängerseite nur die steigende Flanke auswerten. Mein ganzes Hausprojekt findet ihr hier. Ich werde bald einen Testaufbau machen mit einem FlipFlop auf Senderseite, um zu sehen, welche Frequenz sicher übertragen wird. Siemens sagte mal, dass ab 0,5 Sekunden Signale sicher übertragen werden. Meiner Erfahrung nach werden auch 0,7 Sekunden noch nicht sicher übertragen. Eine Frage am Rande: Ich erweitere bald auf KNX mit dem CMK2000. Wird es die gleichen Timing-Probleme hier auch geben? Dann würden Werbevideos von Siemens nicht passen, dass Logo mit KNX eine optimale Lösung für die Hausautomatisierung darstellt. |
17.12.2020 11:25 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Wie gesagt, kann ja auch am Netzwerk liegen. Eine Kollision, und die Logo muss 2x probieren. |
Folgen Sie uns auf