14.09.2014 17:16 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Hallo! Ich habe in meiner Fritzbox den Port 8080 freigegeben. Nehme ich jetzt ein Gerät außerhalb meines Heimnetzwerkes und gebe dort meine Internet IP (nicht die der Logo) ein, danach :8080, komme ich sofort auf den Webserver! Das ganze ohne DNS usw.! Dateianhang2014-09-12 22_49_38-Greenshot.zip (521 Downloads) |
14.09.2014 18:18 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Über diese Einstellung kannst du festlegen, über welche Verbindung du mit der Logo kontakt aufnehmen willst!
Dateianhang2014-09-14 18_16_03-Greenshot.zip (554 Downloads) |
16.09.2014 20:19 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Hallo! Doch jetzt schon! Hatte die Portweiterleitung auf 80 statt auf 8080 gestellt! |
09.07.2015 07:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 35938 Bewertung:
|
Hallo motmonti, ich nehme an, der Themenstarter meint dieses Fenster mit der Passwort-Abfrage. Dieses Fenster (Screenshot1) erscheint bei mir, wenn ich per DynDNS auf die Logo zugreifen will, z.B. beim Übertragen von Programmänderungen. Es wird in diesem Fall nach dem Passwort für den Fernzugriff auf die Logo gefragt, welches ich in der Zugriffskontrolle für den Fernzugriff eingetragen habe. Gebe ich dann kein oder ein falsches Passwort ein, erscheint diese Fehlermeldung (Screenshot2): "HTTP-Authentifikation gescheitert. Möglicherweise falsches Passwort.". DateianhangDynDNS-Fehler.zip (237 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 09.07.2015 07:35:14 |
|
Folgen Sie uns auf