15.06.2016 23:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 35914 Bewertung:
|
Hier eine mögliche Lösung. Die Nummer des Analogeingangs richtet nach folgenden Kriterien: Kein AI auf dem Basismodul aktiviert, dann ist der erste AI auf dem ersten AM2 = AI1. DateianhangFüllstand_0BA7.zip (203 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
16.06.2016 05:09 | |
Beiträge: 203 Bewertung:
|
Sieht gut aus fürs erste . Muss ich am Wochende mal aufspielen und Testen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
22.06.2016 21:09 | |
Beiträge: 203 Bewertung:
|
Hallo Möchte mal Rückmeldung geben. Habs es soweit aufgespielt und alles verkabelt. Geht bisher super einfach damit,ohne Schwankungen im Display in den Werten. Habe vor dem Ausgang eine Ein uns Auschaltverzögerung gesetzt von 30 Sekunden um eine Trägheit zu erlangen damit kein unötiges Schalten verursacht wird bei einen Wellengang. Das hat allerdings Probleme gemacht, der Ausgang hat immer mal ausgesetzt (beim Befüllen)obwohl in der Similation es nicht so war. Ohne den Verzögerungen geht super wie es soll ohne ausetzer.
DateianhangFüllstand 2 0BA7.zip (170 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Intel am: 22.06.2016 21:17:19Zuletzt bearbeitet von: Intel am: 22.06.2016 21:23:25 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
23.06.2016 05:08 | |
Beiträge: 203 Bewertung:
|
Du meinst sicher das B005 Selbsthalterelais damit,werde heute Nachmittag mal versuchen. Danke |
Zuletzt bearbeitet von: Intel am: 23.06.2016 05:09:39 |
|
23.06.2016 07:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 35914 Bewertung:
|
Hallo motmonti, da hast du besser aufgepasst als ich. Natürlich schaltet der Ausgang verkehrt herum. Hier die korrigierte Version mit den Einschaltverzögerungen. DateianhangFüllstand_0BA7_V3.zip (165 Downloads) |
23.06.2016 12:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 35914 Bewertung:
|
Ich sage es ja, traue keinem Experten.... |
25.06.2016 14:10 | |
Beiträge: 203 Bewertung:
|
So habs mal so hinbekommen. Auf den erste scheints mal in der Simulation zu funktionieren. Kann sein das noch Fehler enthalten sind oder zuviel Blöcke verwendet wurden. Aber hier mal meine Version. DateianhangFüllstand 4 0BA7.zip (106 Downloads) |
25.06.2016 23:36 | |
Beiträge: 203 Bewertung:
|
Habe selbst einen Fehler gefunden was mir nicht gefällt. Ich hätte gerne eine Verieglung wenn die Automatik eingeschaltet ist,das der Manueller Betrieb das ein /aus Schalten nicht funktionieren soll. Und wenn der Manuelle Betrieb eingesschaltet ist soll die Automatik nicht gehen. Aber das bekomme ich so nicht richtig hin,könnte da jemand eingreifen bitte. Hier das Programm DateianhangFüllstand 5 0BA7.zip (93 Downloads) |
Folgen Sie uns auf