27.02.2008 14:36 | |
Beigetreten: 08.12.2006 Letzter Bes: 27.11.2023 Beiträge: 170 Bewertung:
|
hi, habe gerade mal geschaut in der wincc-hilfe was der Fehlercode 4116 bedeutet: (Suchbegriff "Verbindungsstörung" im Suchfeld eingeben) - keine Verbindung hergestellt. AS verweigert den Aufbau der Verbindung - Rack/Steckplatz nicht richtig projektiert.... - Anzahl der maximal zulässigen Verbindungen im AS überschritten Eine Steuerung kann nur eine begrenzte Anzahl an Verbindungen zu einem bestimmten Zeitpunkt verwalten.Die Anzahl hängt vom CPU-Typ ab und kann in den CPU-Baugruppendaten nachgelesen werden. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23369901 |