02.05.2012 13:51 | |
Beiträge: 79 Bewertung:
|
Hallo zusammen, nach längerer Zeit melde ich mich mal wieder mit einer Frage. Ich sitze vor unten angehangener Problemstellung: Wie kann ich realisieren, das die Zeit korrekt auch über 99:59 Minuten angezeigt wird? Die Suche hat mir leider nicht weiter helfen können. Danke im Voraus. DateianhangZeitanzeige.zip (146 Downloads) |
02.05.2012 14:36 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, mit deiner Schaltung z. B. indem du den Zeitparameter von B009 auf minuten einstellst. Dann sind 99:59 h darstellbar, allerdings nur noxh mit einer zeitlichen Auflösung von 1 min anstelle von 1 s. Eine Darstellung von hh:mm:ss ist mit der LOGO! so ohne weiteres NICHT möglich! Wie man so etwas "basteln" kann, kannst du aus den Schaltungen in meinem Beitrag sehen, auch wenn dort die Zeitbasis nicht ein Zähler, wie bei dir, sondern der Block "Stoppuhr" der LOGO!-0BA7 verwendet wird. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
02.05.2012 20:14 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Hallo! Ich hab dir mal den Bh eingefügt und die Anzeige durch Umstellung auf GBK im Zeichensatz erweitert. Datei>Einstellungen für Meldetext.. DateianhangZeitanzeige 2.zip (132 Downloads) |
02.05.2012 20:50 | |
Beiträge: 79 Bewertung:
|
okay, ich werde dies morgen mal versuchen. danke bis dato schon einmal und einen schönen abend gewünscht :) |
02.05.2012 21:36 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, a) Du kannst entweder den Zählerstandin Sekunden mit einem Block "Analoge Arithmetik in Minuten umrechnen (wenn der Wert in Sekunden < 32767) oder einen eigenen Zähler in Minuten (über einen 2. Zähler als Vorteiler in s) dazu verwenden dessen Wert in der 2. Ausschaltverzögerung anzuwenden. Beispiele dazu auch hier im Dateianhang... b) wie man das macht bzw. wie auch eigene Betriebszeitzähler als Schaltung aufbaut und was dabei zu beachten ist findest du in Beiträgen und Antworten von mir. Suche dazu mal nach "Betriebsstundenzähler LOGO" c)Es können maximal 4 Blöcke "Betriebsstundenzähler" in einer schaltung verwendet werden! MfG Betel DateianhangBetriebsstundenzähler_ab_0BA5.ZIP (133 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|