(0)| 12/12/2021 8:25 PM | |
|
Posts: 2 Rating:
|
Hi there, I´m using an LOGO siemens conected to an MT8071iE through ethernet and the system works well, but when I connect both on an radio internet so I can access through easyaccess 2.0 the HMI disconnect to LOGO and show "PLC no response". When I connect on cable internet the system works as it should. Uso um sitema com clp LOGO siemens conectado através de ethernet em uma IHM MT8071iE e sempre funciona normalmente, porém quando conecto em uma internet via radio para poder acessar via easyaccess 2.0 em alguns momentos o clp e a ihm desconectam. Quando uso o mesmo sistema em internet via cabo não tenho esse problema. Alguém poderia me ajudar ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Last edited by: Jen_Moderator at: 12/13/2021 06:43:21New subject after splitting |
|
Follow us on