(0)| 5/9/2018 8:43 PM | |
|
Posts: 2 Rating:
|
Hello @ensark2 First time I work with TBII and AK1703 I need to connect 2 RTUs per serial. try for 101 and for modbus. in the diagnosis the following message appears: I Internal Error Error_rec 01 (01H): Basic System Error_bit 09: Topology paremeter incorrect Error_Status 0E: Incorrect Traffic Type For PRE0 Add inform: Faulty Topology paremeter record: +65535. Can you help me please. Greetings. ------------------------------------------------------------------------------------------ AttachmentARQ-COM-PLANTA-FOTOV-Rev_A_SEBA.pdf (518 Downloads) |
Last edited by: Jen_Moderator at: 5/11/2018 9:14:25 AMNew subject after splitting |
|
| 5/9/2018 8:45 PM | |
|
Posts: 2 Rating:
|
Hola ensark2 Primera vez que trabajo con TBII y AK1703 Necesito conectar 2 RTU por serie. prueba por 101 y por modbus. en el diagnóstico aparece el siguiente mensaje: I Error interno Error_rec 01 (01H): sistema básico Error_bit 09: paremeter de topología incorrecta Error_Status 0E: tipo de tráfico incorrecto para PRE0 Agregar informe: registro paremeter de topología defectuosa: +65535. Puedes ayudarme por favor. Saludos.
AttachmentARQ-COM-PLANTA-FOTOV-Rev_A_SEBA.pdf (494 Downloads) |
| 5/11/2018 10:20 AM | |
|
Posts: 108 Rating:
|
Hello redes_redes, The issue is in topology parameters for PRE0. Check these parameters. |
Follow us on