5/2/2024 4:03 PM | |
Posts: 2 Rating:
|
Buenas tardes: Resulta que tengo problemas para comunicar el LOGO y el KNX con la pasarela CMK2000 de siemens. El tema, es cuando pongo la IP de la pasarela en el navegador, me salen 2 errores: ESTADO DEL DISPOSITIVO ------> ERROR ( 5 ) ¡LOGO! ESTADO DE CONEXIÓN -------> ERROR ( 3 ) ESTADO DE CONEXIÓN KNX -----------> CONECTADO ( 1 ) Y cuando le doy a: A FIRMARE- UPDATE (actualizar firmware) no hay manera de conseguir este archivo, en las páginas oficiales de SIEMENS. Si alguien me lo puede pasar o dejarme un enlace para descargarlo, creo que podré conseguir la conexión KNX - LOGO. Aunque por otro lado, he leído en algunos foros lo siguiente: El problema del CMK2000 es un problema de red entre el CMK2000 y el Logo. También tengo un logotipo al que accedió a través de KNX y tenía el mismo. De alguna manera, el CMK2000 desconecta la red después de un par de horas. Aún no existe una actualización del firmware CMK2000 de Siemens, pero puede evitarla conectando el CMK2000 directamente al logotipo. Tengo Logo y CMK2000 en una VLAN separada y eso también funciona. Si alguien me pudiera decir como solucionarlo, se lo agradecería. Saludos cordiales.
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Last edited by: Jen_Moderator at: 05/03/2024 04:15:02New subject after splitting |
|
5/2/2024 5:31 PM | |
Posts: 2 Rating:
|
¿y entonces que puedo hacer para que me funcione la pasarela?
|
5/2/2024 5:36 PM | |
Joined: 12/18/2014 Last visit: 9/3/2025 Posts: 35915 Rating:
|
English please ... |
11/27/2024 6:40 PM | |
Joined: 2/18/2015 Last visit: 7/30/2025 Posts: 6 Rating:
|
Check this! Dynamic server IP filter Set it to Accept all connection requests. This solve your problem |
Follow us on