(0)| 12/12/2024 3:06 AM | |
|
Joined: 11/2/2024 Last visit: 3/24/2025 Posts: 14 Rating:
|
Hace unos meses adquirí un LOGO! Comencé haciendo pruebas básicas y también comunicaciones de red. Quería hacer pruebas usando el protocolo MODBUS TCP configurando LOGO! como servidor. Encontré algunos programas que son clientes MODBUS, pero vi que sería mejor realizar un programa propio que facilite las pruebas. Es por eso que en estos días realicé un programa básico que tiene la función de ser un cliente MODBUS TCP. (El programa está en español). Lo denominé "logbus". Espero que sea de ayuda para aquellos que deseen hacer pruebas rápidas. El programa está diseñado para el sistema Windows. A few months ago I acquired a LOGO! I started doing basic testing and also network communications. I wanted to test using the MODBUS TCP protocol by configuring LOGO! as a server. I found some programs that are MODBUS clients, but I saw that it would be better to make my own program that would facilitate testing. That is why these days I made a basic program that has the function of being a MODBUS TCP client. (The program is in Spanish). I called it "logbus". I hope it is helpful for those who want to do rapid tests. The program is designed for the Windows system. AttachmentInstalador LOGBUS V1.0.zip (230 Downloads) |
This contribution was helpful to
|
|
| 12/13/2024 2:38 AM | |
|
Joined: 11/2/2024 Last visit: 3/24/2025 Posts: 14 Rating:
|
También terminé una versión del programa para Android. Está en español, pero quizá alguno de ustedes podría ayudar con las traducciones a diferentes idiomas. I also finished an Android version of the program. It is in Spanish, but perhaps one of you could help with translations into different languages. AttachmentLOGBUS Cliente ModBus TCP V1.0.zip (249 Downloads) |
Follow us on