7/15/2021 4:17 PM | |
Joined: 7/15/2008 Last visit: 3/13/2025 Posts: 382 Rating:
|
Hello See attached PDF for a PG675, its in German only. See page 37 for the footer, Pages 53 to 55 to print. in the PR filed : press Shift and * on the keyboard Page 53 Zur Ausgabe auf dem Drucker ist im Formular in der Kommandozeile der Parameter ,,DRU:" mit einem ,,*" zu versehen (Taste mit SHlFT drükken). Also there is a Hardcopy button on the keyboard that just prints the current screen to a printer. looks like a flower regards / m.f.g AttachmentPG675_Bedienungsanleitung.zip (736 Downloads) |
Follow us on