8/1/2010 9:36 PM | |
Posts: 12 Rating:
|
Hallo Logo-Gemeinde! Bin Rentner (72) und versuche mich seit kurzem in der Programmierung der LOGO. Komme ursprünglich aus der Betriebssystem-Software-Entwicklung für Siemens GroßRechner. Die Logo ist nun für mich eine ganz andere Gedankenwelt. Aber was tut man nicht alles, um einiges an Gehirntraining zu betreiben. Nun zu meinemProblem: Versuche einiges auszuprobieren und die einzelnen Funktionsblöcke näher kennen zu lernen. Habe unter anderem einfach versucht, wie kann ich 2 Analogwerte mit einander arithmetisch zu vergleichen auf GT, LT, EQ, Zero sowie zu prüfen ob ein Wert Zero, positiv oder negativ ist. Beiße mir die letzten Zähne aus bei der Ermittlung ein Wert = + oder - ist. Wer kann mir dabei behilflich sein, aber bitte ohne der Bemerkung: wer braucht denn das! Als Anhang mein Versuch Mfg Emmerich AttachmentTipp - 2 Analogwerte vergleichen GT-LT-EQ-Zero.zip (384 Downloads) |
8/2/2010 12:35 PM | |
Joined: 4/24/2009 Last visit: 7/18/2024 Posts: 2682 Rating:
|
Thread closed, because question is already published in the german spoken forum. LOGO Programmierung. Please note that this is the english spoken part of the forum and for that reason please publish your questions here in english Best regards O_Moderator |
Follow us on