Industry Online Support
Technical Forum
21.07.2010 13:14 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Häng doch mal dein Programm an. Dann kann das mal untersuchen. Gruß |
21.07.2010 14:45 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
ja, da hab ich zwei schaltungen versucht... Danke ! Dateianhangschaltung01.zip (151 Downloads) |
22.07.2010 09:50 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Wie erwähnt: Die LOGO! 24 besitzt Analogeingänge (AI1, AI2 sind reserviert). Die optionalen AI3, AI4 dürften default-mässig deaktiviert sein. Wenn Du am 1.Kanal vom AM2 den Sensor angeschlossen hast, stell doch mal AI3 ein. Sprich: Einfach mal rumprobieren; evtl.auch den Status der Analog-Eingänge am LOGO! Display beobachten (von Datum/Uhrzeit nach rechts blättern). http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23670550 Handbuch Kap. 2.1.1 DateianhangAdressvergabe.pdf (92 Downloads) |
22.07.2010 13:07 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Klasse, das mit der Nummerierung war ein guter Tip, nun läuft zumindest das schon mal Vielen Dank an die Xeperten... Gruß Thomas |
Folgen Sie uns auf