03.10.2008 21:54 | |
Beiträge: 43 Bewertung: (0) |
Hi Erstmal Gruß an Alle Habe da ein Problem mit Pumpensteuerung. Ich möchte dass die Kaminofen Pumpe über Wassermanteltemperatur angeht und über Abgastemperatur wieder ausgeht. Ich weis nicht ob es überhaupt möglich ist über zwei verschiedene Fühler ein Gerät anzusteuern. Hat da Jemand vielleicht eine Idee Bitte um vorschlage, ich füge da ein schaltplan bei. Habe noch eine Bitte kennt Ihr da auf die Luftklappe Ansteuerung Blick werfen ob der 90sek Impuls O.K ist. Bedanke mich im Voraus DateianhangKamin Luftklappe.zip (124 Downloads) |
03.10.2008 23:18 | |
Beiträge: 43 Bewertung: (0) |
Hi Nachbar Weil der Kaminofen an Pufferspeicher angeschlossen ist, und wenn der Puffer 80Grad hat wird ins Kaminofen auch 80 Grad als weiter rein gepumpt, auch wenn das Feuer aus ist. deswegen über Abgas Ich habe da neue Eingänge eingebaut, scheint zu funktionieren weiß aber nicht ob es richtig ist(Nicht dass mir die Pumpe verreckt) DateianhangKamin Luftklappe1.zip (112 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: imi am: 04.10.2008 01:56 |
|
04.10.2008 20:25 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Versuch mal das Beispiel. Die Abgastemperatur ist ja höher als die im Wassermantel, fällt aber auch schneller ab. Evtl mal mit den Ein- und Aus-Schaltewerten in B001und B002 spielen. Vielleicht gibts auch ne einfachere Lösung und ich denke zu komplex.... Gibt mal Rückmeldung DateianhangU-Pumpe.zip (129 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 04.10.2008 20:26 |
|
05.10.2008 08:25 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Von daher würde mich mal das Anschlußschema interessieren. Ist kein Kaminofen, ist ein Feststoffbrenner im Keller? Anbei mal überarbeitetes Beispiel. Müßtest mal die Temperaturen im Wassermantel und die im Abgasrohr beobachten. Z.B. wie schnell fällt die Temp. im Rohr ab. DateianhangU-Pumpe.zip (115 Downloads) |
05.10.2008 08:27 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Hier aber noch nen Beispiel. Nur daß hier halt nur über den Wassermantel geschaltet wird. Bei 65°C Pumpe ein und wenn im Mantel 60°C sind, geht Pumpe wieder aus. DateianhangU-Pumpe-2.zip (110 Downloads) |
Folgen Sie uns auf