06.08.2024 13:09 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 13656 Bewertung:
|
Hallo Rob_87 So einfach geht das bei WinCC Comfort/Advanced leider nichti m Trend control. Du kannst nur Livekurvenwerte die gepuffert werden oder Archivwerte anzeigen lassen. Entweder zeichnest du also die Sollkurvenwerte wie Livewerte mit auf also normale Kurve oder du manipulierst bewusst die Archivdatei im Hintergrund, so ähnlich wie in diesem Beispiel: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109481693 Alles ein bisschen umständlich aber wird wohl nicht anders gehen, da du auch keine anderen Bildelemente über die Controls in RT bringst, die rutschen immer in den Hintergrund Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf