09.05.2025 15:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 35972 Bewertung:
|
Die LOGO! kennt kein Forcen. Was genau willst machen? |
09.05.2025 18:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 35972 Bewertung:
|
Du hast mir eine böse Falle gestellt ... Im Anhang ein Screenvideo von meinem Test M33 per Adresse V1108.0 zu steuern. Es ist also möglich. Allerdings darf der M33 eingangsseitig nicht beschaltet sein und es funktioniert auch nur in einer realen LOGO!, nicht in der Simulation. DateianhangM33 steuern per Datentabelle.avi (49 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf